This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:电源管理论坛

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A, UCC24612, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046663/ucc24612-power-management-forum

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:CSD18563Q5ATPS23756

您好!

*我在 反激式中使用 UCC24612-2作为25W 负载系统中的低侧 SR、Vload = 5V。
*我发现、当具有低侧 SR 在 CCM 下工作的反激式系统(功率负载约为23W)时、SR MOSFET VDS 具有高电压尖峰、超过 MOSFET。Vgs 比例驱动器的额定值为50%、VDS 最大尖峰为75V
* SR-MOSFET 为  CSD18563Q5A (RDS on ~12m Ω);  
*使用 UCC24612数据表中的 eq 1、 次级侧峰值电流(I LOAD)= 4.38A、测得的 SR MOSFET 的最小 RDS on 为23m Ω。
*我使用较大的 RDS on (PSMN059-150Y、115;RDS on = 50m Ω)来更改 SR-MOSFET、但使用这种新的 MOS 时、没有比例栅极驱动器、因此 VDS 尖峰远高于先前的 MOS (133V 与75V)。

我的问题是:  
*我处理 VDS 尖峰的方法是否错误? 我可以使用缓冲器来抑制 尖峰、但我希望确保在设计中使用合适的 MOSFET
*在设计系统时、我是否错过了一些重要的内容?
UCC24612-2是否适合 反激式低侧 SR CCM 模式(25W 负载)?

* CSD18563Q5A VDS、CCM 期间的 Vgs



* PSMN059 VDS。 CCM 期间的 VGS

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、渡轮:

    感谢您联系我们。

    在讨论之前、我想和大家分享一下、当反激式以 CCM 运行时、VDS 尖峰较高。 比例栅极驱动器有助于加快 MOSFET 的关断速度。 VDS 仍受多个 MOSFET 参数的影响、即 Qrr、软性等 更改 MOSFET 是一种快速方法、但请记住、不同的 MOSFET 具有不同的 VDS 性能。 有时、在使用高 VDS 额定值 MOSFET 后、您会看到更高的 VDS尖峰。

    您的方法基本上是正确的、因为您的波形显示了 UCC26412与  CSD18563Q5A 的正确运行

    它只需要根据您的设计澄清一些条件。  

    * 额定功率为25W。 但是、您提到的 IPEAK (LOAD)为4.38A。 由于输出功率仅为5V*4.38A=21.9W、因此连接到 ME、并且 IPEAK 应高于 Iout。 请再次检查 IPEAK。  

    * 输入电压范围是多少? VDS 平坦区约为30V。 我不确定输入电压。 假设此波形测试为110V 交流。 回转比约为6。 如果此转换器设计为90V~264V 交流。 最大 VDS 平坦区为264V*1.414/6+5=65V。 ->60V MOSFET 是不够的。 我建议您使用80V~100V MOSFET。  如果仅支持90Vac~132Vac。 60V~80V 应该足够了。

    * UCC26412适用于 CCM 运行,但 CCM 带来更高的 VDS 峰值,25W 也适用于 DCM 或 QR 反激式。 也许您可以在下一个设计中考虑它们。  

    此致、

    许惠仪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesly、
    *很抱歉、我迟到了回复、我正在使用其他 SR-MOS 样片进行一些实验。
    *感谢您的全面解释、根据您的解释、然后重新阅读数据表、我更清楚地了解了同步整流器的工作原理。
    *我们的 SR-MOS 选择已经解决、感谢您的解释。
    *我想知道、在理想的完美设计中、在5V、5A 负载下估算出的输出电压纹波是多少、系统在 CCM 模式下工作。 您是否可以介绍任何文档来帮助我们改进设计。
    * 。您的问题、我们的输入电压为55V (POE IEEE 802.3at)、目前我们将 UCC24612与 TPS23756搭配使用。由于电流负载的性质、TPS23756系统将在 CCM 模式下工作、因此我们无法将其工作特性更改为 DCM。

    感谢您的帮助、

    此致、
    渡轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、渡轮:

    感谢您的回复。 我会更好地了解您的系统规格。  

    理想情况下、电压纹波应尽可能小。  但是、我不得不说该规格。 应取决于终端系统。 例如、如果使用该转换器为电池充电。 它对输出电压纹波的关注度较低、相反、电流纹波对电池更重要。  另一方面、如果 电源 用于支持降压转换器(即 Vo=3.3V)、高电压纹波可能会导致降压转换器的占空比或关断时间变化更高、这也会影响终端系统的稳定性和效率。  

    因此 很难分辨输出电压纹波的完美设计、它需要考虑很多条件。 很抱歉、我不熟悉 PoE 的要求。 50mVpeak-peak (Vo 的10%)或更低、 根据 我的经验、不能超过100mV。 此外、还请考虑环境温度的影响、因为电容在低温下可能会下降很多、从而导致更高的电压纹波。  

    如果您想了解输出电容器与电压纹波之间的关系、可以在第7页找到公式、如下所示。

    使用 TPS55340的隔离式连续导通模式反激

    希望我的分享 对 您有所帮助。

    此致、  

    Wesley