This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:电路未开启

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM7480, LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049311/lm7480-q1-circuit-is-not-turning-on

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM7480LM5051

您好!

客户遇到 IC 问题、详情如下。

"我想使用7480来控制电路接地侧的理想二极管。 所有应用图显示了连接到第一个 MOSFET 源极的 PIN2 "A"。 但是、应用手册说"A"必须至少为~2.4伏、否则 DGATE 将不会激活。 我不能将"A"连接到第一个 MOSFET 的源极、而只需施加2.4V 电压即可启用电路吗?

在我的测试电路中、我将"A"连接到第一个 MOSFET 的源极、但电路未导通。 OV、EN、VS、CAP 和 GND 均为预期电压、但 DGATE 和 HGATE 均处于关闭状态。



我所参考的应用手册位于数据表的第15页。

其他信息:
1.已尝试更换芯片和 MOSFET。
2.如提供的电路图中配置的那样、低侧 LM7480-Q1的电压为:引脚1:0.723v、PIN2:0.723v、引脚3:0.723v、引脚4:0.664v、引脚5:0V、 PIN6:28V、PIN7:0V、PIN8:0V、引脚9:0V、引脚10:28V、 引脚11:28V、引脚12 0.53V。
3.我尝试在电路的接地侧创建一个理想二极管,因此通过 MOSFET 的电压需要为0v。
4.下 LM7480的 A 和 VSNS 连接到上 LM7480的接地端。 这是因为所需的导通行为是为了让较低的 LM7480先导通

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    LM7480-Q1 不适用于 电源路径的低侧/ GND 侧。 VS 引脚需要大于3V、且 VA 需要 大于 V (A_PORR)、器件才能成功运行。 如果您将这些引脚连接到单独的电压源、则使用该器件的全部目的将被击败。(器件将不再能够检测流经 MOSFET 的反向电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您提供的信息、客户有后续问题。


    您能否推荐能够在电源路径的低侧/GND 侧使用的替代器件?

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您能告诉我们 客户需要以下哪些保护功能吗?  

    1. ORing (反向电流阻断)
    2. 输入反极性保护
    3. 过压保护
    4. 正向电流阻断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我们的产品系列中只有一个器件可以在低侧运行。 它是 LM5051。 该器件是一款 ORing 控制器、仅提供反向电流保护。 此器件不提供以下功能。  

    1. 输入反极性保护
    2. 过压保护
    3. 正向电流阻断