主题中讨论的其他器件: LM7480、 LM5051
您好!
客户遇到 IC 问题、详情如下。
"我想使用7480来控制电路接地侧的理想二极管。 所有应用图显示了连接到第一个 MOSFET 源极的 PIN2 "A"。 但是、应用手册说"A"必须至少为~2.4伏、否则 DGATE 将不会激活。 我不能将"A"连接到第一个 MOSFET 的源极、而只需施加2.4V 电压即可启用电路吗?
在我的测试电路中、我将"A"连接到第一个 MOSFET 的源极、但电路未导通。 OV、EN、VS、CAP 和 GND 均为预期电压、但 DGATE 和 HGATE 均处于关闭状态。
我所参考的应用手册位于数据表的第15页。
其他信息:
此致、
梅纳德