Other Parts Discussed in Thread: NE5532, TPS65131, PGA2500
主题中讨论的其它部件:NE5532、 PGA2500
大家好、
我的客户使用 TPS65131来设计正负电压输出(Vin=3.6V、Vout=+/-5V)。 当为多个音频运算放大器供电时、TPS65131无法正常工作(8个 pga2500 + 8个 ne5532、IOUT = 200mA = 200mA)。 客户如何修改 TPS65131原理图或 PCB 布局?
此致、 


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: NE5532, TPS65131, PGA2500
大家好、
我的客户使用 TPS65131来设计正负电压输出(Vin=3.6V、Vout=+/-5V)。 当为多个音频运算放大器供电时、TPS65131无法正常工作(8个 pga2500 + 8个 ne5532、IOUT = 200mA = 200mA)。 客户如何修改 TPS65131原理图或 PCB 布局?
此致、 


您好 Eric、
当您说电路板不工作时、它不工作的方式是什么、即它不调节输出电压? 它是否无法提供足够的负载电流? 如果您通过断开某些放大器来降低负载、那么电路板是否正常工作?
我注意到、原理图显示的 Vin 为5V、而不是您的帖子中提到的3.3V。 此外、升压和降压/升压反馈电阻分压器(R33/R63和 R66/R64)都将输出电压设置为+/-15V、而不是原理图中所示的+/-5V。 请告诉我哪一个是正确的。
此致、
辽卡特