This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:输出电流太小

Guru**** 2506215 points
Other Parts Discussed in Thread: NE5532, TPS65131, PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048787/tps65131-the-output-current-is-too-small

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其它部件:NE5532PGA2500

大家好、

我的客户使用 TPS65131来设计正负电压输出(Vin=3.6V、Vout=+/-5V)。 当为多个音频运算放大器供电时、TPS65131无法正常工作(8个 pga2500 + 8个 ne5532、IOUT = 200mA = 200mA)。 客户如何修改 TPS65131原理图或 PCB 布局?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    当您说电路板不工作时、它不工作的方式是什么、即它不调节输出电压? 它是否无法提供足够的负载电流? 如果您通过断开某些放大器来降低负载、那么电路板是否正常工作?

    我注意到、原理图显示的 Vin 为5V、而不是您的帖子中提到的3.3V。 此外、升压和降压/升压反馈电阻分压器(R33/R63和 R66/R64)都将输出电压设置为+/-15V、而不是原理图中所示的+/-5V。 请告诉我哪一个是正确的。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的辽卡特:

    我已与客户确认输入电压为5V、输出电压为+/-15V。 当减少负载时、电路板正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    如果电路板在负载降低时正常工作、则负载电流可能会使内部降压/升压转换器达到其开关电流限值。 您能否让客户在加电时在同一示波器图上测量-15V 输出、通过 L8的电感器电流和-15V 输出的负载电流? 请让他们用不同的时基进行一些示波器截图来捕获放大和缩小的图。 这将告诉我们负载电流是否导致内部开关达到其电流限制。

    此致、

    辽卡特