大家好、
我的客户的电源似乎是 TPS63900电路板上的电流限制。 当转换器出现欠压时、输入电流似乎约为80mA。
如果 Rcfg1设置为36.5k 欧姆、Rcfg2设置为0欧姆、 则 Rcfg3设置为0欧姆。 这样 Vout = 3.3V
SEL =高电平
那么、它们是否应该对输入进行无限电流限制?
对于输出、其典型值应为1.45A 峰值开关电流限制。 是这样吗? (1.33至1.6A)
谢谢、
康妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户的电源似乎是 TPS63900电路板上的电流限制。 当转换器出现欠压时、输入电流似乎约为80mA。
如果 Rcfg1设置为36.5k 欧姆、Rcfg2设置为0欧姆、 则 Rcfg3设置为0欧姆。 这样 Vout = 3.3V
SEL =高电平
那么、它们是否应该对输入进行无限电流限制?
对于输出、其典型值应为1.45A 峰值开关电流限制。 是这样吗? (1.33至1.6A)
谢谢、
康妮
大家好、Tao、
让我与客户核实80mA 的测量结果。
供参考、我忘记提到 UVLO 设置为大约1.8V。
在2.2V 的输入电压下、VCORE_EN 信号处于足够高的电平、以启用降压/升压。 因此、器件欠压并不是由于 UVLO 电路禁用了它。
它们以4.5V 等更高的输入电压启动电路板、VOUT 根据需要变为3.3V。 然后、 在台式电源上、它们 开始降低输入电压(即实际电池上会发生的情况)、以查看 它们可以获得多低的输入电压。 此设计的目标是、当电池达到其运行曲线的末尾时、能够从初始4.5V 降至2.2V。