This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:输入电流限制

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048201/tps63900-input-current-limit

器件型号:TPS63900

大家好、

我的客户的电源似乎是 TPS63900电路板上的电流限制。 当转换器出现欠压时、输入电流似乎约为80mA。

如果 Rcfg1设置为36.5k 欧姆、Rcfg2设置为0欧姆、 则 Rcfg3设置为0欧姆。 这样 Vout = 3.3V

SEL =高电平

那么、它们是否应该对输入进行无限电流限制?

对于输出、其典型值应为1.45A 峰值开关电流限制。 是这样吗? (1.33至1.6A)

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的康妮:

    正确、在客户的应用中、TPS63900将在没有输入电流限制和1.45A (典型值)峰值开关电流限制的情况下工作。

    BTW,如何使用万用表或示波器获得80mA 的值?

    如果使用万用表进行测量、则应是 RMS 值、而不是瞬时值。 然后 、峰值开关电流限制可能会被触发、转换器欠压的输入电流可能很小。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    让我与客户核实80mA 的测量结果。

    供参考、我忘记提到 UVLO 设置为大约1.8V。

    在2.2V 的输入电压下、VCORE_EN 信号处于足够高的电平、以启用降压/升压。 因此、器件欠压并不是由于 UVLO 电路禁用了它。

    它们以4.5V 等更高的输入电压启动电路板、VOUT 根据需要变为3.3V。 然后、 在台式电源上、它们 开始降低输入电压(即实际电池上会发生的情况)、以查看 它们可以获得多低的输入电压。 此设计的目标是、当电池达到其运行曲线的末尾时、能够从初始4.5V 降至2.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的康妮:

    好的、最好在非正常工作期间帮助共享波形。

    此致

    TAO