大家好、
我们有一个很好的新 DIN TI 产品!
客户正在寻找 NVTFS4C05NWFTAG 的替代产品
https://www.mouser.tw/ProductDetail/onsemi/NVTFS4C05NWFTAG?qs=dbuNSGnowt3lDgRin7mjcg==
请帮助推荐 TI 解决方案 Thx
CSD17581Q3AT 正常吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们有一个很好的新 DIN TI 产品!
客户正在寻找 NVTFS4C05NWFTAG 的替代产品
https://www.mouser.tw/ProductDetail/onsemi/NVTFS4C05NWFTAG?qs=dbuNSGnowt3lDgRin7mjcg==
请帮助推荐 TI 解决方案 Thx
CSD17581Q3AT 正常吗?
您好、Kygo、
感谢您向客户推广 TI FET。 CSD17581Q3A 看起来是我们最接近 NVTFS4C05NWFTAG 的产品。 导通电阻非常相似。 在 VGS = 10V (3.8mΩ μ A 与3.6mΩ μ A 最大值)时、TI 略高、在 VGS = 4.5V (4.7mΩ μ A 与5.1mΩ μ A 最大值)时、TI 略低。 在 VGS = 4.5V (20nC 与14.5nC 典型值)时、TI 栅极电荷更高。 我需要与我们的 SMT 专家确认、TI FET 在 PCB 封装上可以正常工作。 收到此信息后、我将通过定期电子邮件与您联系。
此致、
John Wallace
TI FET 应用
您好、Kygo、
我收到了下面的反馈、并随附了我们的 SMT 专家。 如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
John
根据该图、CSD17581Q3A 看起来会是什么样的
安装在半 PCB 封装上。
我的关注是:
我的建议是将其中一个安装在半板上
替换为我们的套餐并确认是否适合。
有关详细分析、请参阅附件。