This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17581Q3A:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17581Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048534/csd17581q3a-searching-ti-solution

器件型号:CSD17581Q3A

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找 NVTFS4C05NWFTAG 的替代产品

https://www.mouser.tw/ProductDetail/onsemi/NVTFS4C05NWFTAG?qs=dbuNSGnowt3lDgRin7mjcg==

请帮助推荐 TI 解决方案 Thx

CSD17581Q3AT 正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    感谢您向客户推广 TI FET。 CSD17581Q3A 看起来是我们最接近 NVTFS4C05NWFTAG 的产品。 导通电阻非常相似。 在 VGS = 10V (3.8mΩ μ A 与3.6mΩ μ A 最大值)时、TI 略高、在 VGS = 4.5V (4.7mΩ μ A 与5.1mΩ μ A 最大值)时、TI 略低。 在 VGS = 4.5V (20nC 与14.5nC 典型值)时、TI 栅极电荷更高。 我需要与我们的 SMT 专家确认、TI FET 在 PCB 封装上可以正常工作。 收到此信息后、我将通过定期电子邮件与您联系。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我想指出、竞争对手的 FET 符合汽车标准。 CSD17581Q3A 不符合汽车标准、也没有计划使其符合汽车标准。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    了解、我将提醒客户、CSD17581Q3A 尚未通过汽车认证、并且没有计划将其认证为汽车标准。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我收到了下面的反馈、并随附了我们的 SMT 专家。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    John

    根据该图、CSD17581Q3A 看起来会是什么样的
    安装在半 PCB 封装上。

    我的关注是:

    1. PCB 散热焊盘稍小、
      因此、有一个0.08mm 的小悬伸量
      这微不足道。
    2. 引脚1-4与散热之间的间隙为0.685mm
      封装中。 PCB 上的间隙为0.64mm
      因此存在0.045mm 的差异。
      我也认为这一点微不足道。

    我的建议是将其中一个安装在半板上
    替换为我们的套餐并确认是否适合。

    有关详细分析、请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../TI-DNH-Vs-On-Semi-WDFN8.pdf