This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792支持 PD 100W (20V/5A)输入?

Guru**** 2548630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25720, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049123/bq25792-bq25792-support-pd-100w-20v-5a-input

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25720BQ25730

你(们)好

BQ25792是否可以支持 USB PD 3.0 100W (20V/5A)?

如果不支持、您能否告知哪款器件支持20V/5A 输入以及4S 电池充电电流高达5A?

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    否  BQ25792不支持100W。  我建议查看 BQ25720或 BQ25730充电控制器系列。  

    此致、

    Jeff