This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1容量问题

Guru**** 2555660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044812/bq28z610-r1-bq28z610-r1-capacity-questions

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

我们的电池组为2节3并联电池、电池使用的是18650。

监测 IC BQ28Z610-R1"充电终止恒流"设置为350mA。  

在特殊状态下、充电器可能会向电池组充电<350mA 的电流、相对充电状态将从 ex 任何 相对充电状态跳至100%。

这种现象是异常的。

 电池组的电压和完全充电容量不是正常值。

我应该怎么做才能避免这种现象?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否在测试前后共享日志和.gg 文件? 我需要查看您的设置和日志文件、以便更好地了解测试过程中的情况。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我在该测试中使用了一个新的电池组。

    随附的是 test.e2e.ti.com/.../KevinChuang_5F00_Test_5F00_20211018.rar 前后的日志和.gg 文件

    在使用低电流首次充电之前:gG 文件

    2.日志文件:首次充电(SOC 跳至100%)

    3. GG 文件:在使用低电流首次充电后

    4.日志文件:第二 次充电 (SOC 无跳转至100%)

    :低电流进行二次充电后 GG 文件 μ A

    我应该怎么做才能避免这种现象?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以尝试禁用 CSYNC 位、这将防止监测计在检测到有效的充电终止时强制 FCC 等于 RemCap。 如果您降低了系统中的电荷锥形电流、则可能有助于减少问题、但这会导致更长的充电时间。\

    您可以在日志中看到、当充电完成时、FCC 值被强制为 RemCap。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我想知道为什么这种现象只是第一次发生。

    第二次充电没有发生。

    它与监测计设置或 g.file 是否相关?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    阻抗跟踪算法会随着时间的推移学习电池、每个周期在计算 RemCap 和 FCC 时都应该更好。 因此、在每个周期中、随着电量监测计更好地了解特定应用的电池、跳变可能会减小。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我不希望在客户使用产品时出现这种现象。

    那么、我可以做些什么来避免这种现象。

    附件 是 2_FirstCharge.xlsx 中提到的错误:请检查 D:\20211018.log.err.e2e.ti.com/.../20211018.log.rar

    我无法阅读文件、请帮助检查文档中是否提到任何信息。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我在前一帖子中提到的位应该会阻止跳转发生(CYSYNC)。

    错误日志仅用于通信事务错误、记录的数据是我们需要调试的数据。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我在该测试中使用了一个新的电池组。

    随附的是  test.e2e.ti.com/.../KevinChuang_5F00_Test_5F00_20211027.rar 前后的日志和.gg 文件

    1. GG 文件:CSYNC 默认设置:高电平

    2. GG 文件:CSYNC 设置:低电平

    3.日志文件:使用低电流进行充电

    现象:我们可以看到 SOC 可能会变成100%、但电压仍为8.1V。 当 SOC 变为100%时、充电 MOS 不会关闭。 我认为这种现象是不正常的。

    4. GG 文件:充电后使用低电流

    除了禁用 CSYNC 之外、还有其他方法吗?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    看起来 RSOC 没有在日志中跳到充满电附近。 您可以更改触发 FC 设置的参数、VCT、RSOC 或电压。

    监测计应在 EOC (充电结束)处学习 DOD、以在检测到 FC 时对应100% SOC。 当达到 RSOC 100%时、电压看起来大约为8160mV。 您可以在日志中看到、DODEOC 从0 (chem ID 的完整范围)变为2000 (缺少容量)、您应该在有效充电完成设置为充电至更高电压时进行更改。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、


    您能否仔细解释项目3和4的含义?

    以下所有条件必须在连续的两个40s 周期内发生:

    充电(即 BatteryStatus[DSG]= 0)

    2. AverageCurrent()<充电项恒流

    最大值(CellVoltage2...1)+充电终止电压≥ChargingVoltage ()/串联电池数

    容量累积变化> 0.25mAh

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    3:基本上说电池必须处于 CV 充电状态,如果最大电池电压+充电项电压大于每节电池指定的 ChargingVoltage(),则它将满足标准。

    4:这只是意味着需要一些充电电流、如果只是涓流充电、我们不应将其视为有效的充电终止。 这一个通常是最容易满足的。

    此致、

    Wyatt Keller