您好!
我们的电池组为2节3并联电池、电池使用的是18650。
监测 IC BQ28Z610-R1"充电终止恒流"设置为350mA。
在特殊状态下、充电器可能会向电池组充电<350mA 的电流、相对充电状态将从 ex 任何 相对充电状态跳至100%。
这种现象是异常的。
电池组的电压和完全充电容量不是正常值。
我应该怎么做才能避免这种现象?
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的电池组为2节3并联电池、电池使用的是18650。
监测 IC BQ28Z610-R1"充电终止恒流"设置为350mA。
在特殊状态下、充电器可能会向电池组充电<350mA 的电流、相对充电状态将从 ex 任何 相对充电状态跳至100%。
这种现象是异常的。
电池组的电压和完全充电容量不是正常值。
我应该怎么做才能避免这种现象?
谢谢!

您好、Wyatt、
我在该测试中使用了一个新的电池组。
随附的是 test.e2e.ti.com/.../KevinChuang_5F00_Test_5F00_20211018.rar 前后的日志和.gg 文件
在使用低电流首次充电之前:gG 文件
2.日志文件:首次充电(SOC 跳至100%)
3. GG 文件:在使用低电流首次充电后
4.日志文件:第二 次充电 (SOC 无跳转至100%)
:低电流进行二次充电后 GG 文件 μ A
我应该怎么做才能避免这种现象?
谢谢!
Kevin
您好、Wyatt、
我在该测试中使用了一个新的电池组。
随附的是 test.e2e.ti.com/.../KevinChuang_5F00_Test_5F00_20211027.rar 前后的日志和.gg 文件
1. GG 文件:CSYNC 默认设置:高电平
2. GG 文件:CSYNC 设置:低电平
3.日志文件:使用低电流进行充电
现象:我们可以看到 SOC 可能会变成100%、但电压仍为8.1V。 当 SOC 变为100%时、充电 MOS 不会关闭。 我认为这种现象是不正常的。
4. GG 文件:充电后使用低电流
除了禁用 CSYNC 之外、还有其他方法吗?
谢谢!
Kevin
尊敬的 Kevin:
看起来 RSOC 没有在日志中跳到充满电附近。 您可以更改触发 FC 设置的参数、VCT、RSOC 或电压。
监测计应在 EOC (充电结束)处学习 DOD、以在检测到 FC 时对应100% SOC。 当达到 RSOC 100%时、电压看起来大约为8160mV。 您可以在日志中看到、DODEOC 从0 (chem ID 的完整范围)变为2000 (缺少容量)、您应该在有效充电完成设置为充电至更高电压时进行更改。
此致、
Wyatt Keller
您好、Wyatt、
您能否仔细解释项目3和4的含义?
以下所有条件必须在连续的两个40s 周期内发生:
充电(即 BatteryStatus[DSG]= 0)
2. AverageCurrent()<充电项恒流
最大值(CellVoltage2...1)+充电终止电压≥ChargingVoltage ()/串联电池数
容量累积变化> 0.25mAh
谢谢!
Kevin