Other Parts Discussed in Thread: TPS65070, TPS65217, LP8733, LM26480
您好!
我正在搜索 PMIC。
特性:
-3个降压转换器(400mA)
-1升压(1A)
电池充电1.5A
电池监视器(电压和电流)
--低 IQ
建议合适的 IC 或2个 IC 的组合、这对我的应用有帮助?
谢谢
Sagar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel W、您好!
感谢您的回复。
ANS -1)电压范围
电池=4.2V/3400mAh
输入电压=5V (USB)
输出电压= 1V8 (300mA)、2V5 (300mA)、3V3 (1A)和5V (1A)
充电电流= 1.5A
Battary 电压和电流监视器
小尺寸和低 IQ
ans-2)我正在研究该产品、该产品具有4个气体传感器、并处理不同的电压。
AS-3)无需 通过汽车 认证
谢谢
Sagar
您好 Sagar、
我们的产品系列中有一些 PMIC、可满足您的大部分或部分要求。 有关我们非汽车产品系列中的一些器件的一些注释:
TPS65070 具有一个电池充电器、支持1.5A 充电电流、3个降压稳压器(2至1.6A、1-600mA)以及2个 LDO、6x6封装。 这是最适合您需求的建议。
TPS65217有一个电池充电器、但是只支持高达700mA 的充电电流、需要外部降压/升压和5V 电源轨
TPS65218xx 可提供足够的电源轨、但降压/升压仅可升压至3.4V (如果您希望将 B/B 用于5V/1A 电源轨)、并且您需要外部电池充电器
LP8733 或 LM26480涵盖 1V8 (300mA)、2V5 (300mA)、3V3 (1A)、但您需要外部电池充电器、降压/升压、电池监控器和5V 电源。
最棒的
Emily