This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65070, TPS65217, LP8733, LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048000/pmic

主题中讨论的其他器件:TPS65070、 TPS65217、 LP8733、 LM26480

您好!

我正在搜索 PMIC。  

特性:

-3个降压转换器(400mA)

-1升压(1A)

电池充电1.5A

电池监视器(电压和电流)  

--低 IQ

建议合适的 IC 或2个 IC 的组合、这对我的应用有帮助?

谢谢  

Sagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    感谢您对此进行深入探讨。 我想获得更多信息、以便更好地为您提供帮助。

    您能否提供输入电压范围以及所需的输出电压? 此外、该 PMIC 的应用是什么? 是否需要通过汽车认证?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel W、您好!

    感谢您的回复。

    ANS -1)电压范围

    电池=4.2V/3400mAh

    输入电压=5V (USB)

    输出电压= 1V8 (300mA)、2V5 (300mA)、3V3 (1A)和5V (1A)

    充电电流= 1.5A

    Battary 电压和电流监视器

    小尺寸和低 IQ

    ans-2)我正在研究该产品、该产品具有4个气体传感器、并处理不同的电压。

    AS-3)无需 通过汽车 认证

    谢谢  

    Sagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我们的产品系列中有一些 PMIC、可满足您的大部分或部分要求。  有关我们非汽车产品系列中的一些器件的一些注释:

    TPS65070 具有一个电池充电器、支持1.5A 充电电流、3个降压稳压器(2至1.6A、1-600mA)以及2个 LDO、6x6封装。  这是最适合您需求的建议。  

    TPS65217有一个电池充电器、但是只支持高达700mA 的充电电流、需要外部降压/升压和5V 电源轨

    TPS65218xx 可提供足够的电源轨、但降压/升压仅可升压至3.4V (如果您希望将 B/B 用于5V/1A 电源轨)、并且您需要外部电池充电器

    LP8733 或 LM26480涵盖 1V8 (300mA)、2V5 (300mA)、3V3 (1A)、但您需要外部电池充电器、降压/升压、电池监控器和5V 电源。  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Emily、

    感谢您的回复。