This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:启动时的 ATL431行为

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046051/atl431-atl431-behaviour-at-startup

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件:TL431

我们使用 ATL431BQDBZR 来触发一个爪形。 Crowbar 可对 直流/直流转换器的输出电压提供过压保护(请参阅以下电路):

在启动期间(输出电压从0升至24 VDC)、有时我们会错误地触发 Crowbar。 测量结果表明、ATL431BQ (电路图中的 U17)的阴极电压 不能正确跟随 输出电压。 8VDC 左右时存在一个小二极管、其中 ATL431BQ 阴极电压低于输出电压。 如果 Vout-Vcathode >晶体管 Q16的 VBE、该偶数会触发 crowbar (请参阅以下测量):

蓝色走线=输出电压。

黄色迹线= ATL431BQ 阴极电压。

问题:

1) 1)为什么 ATL431BQ 的阴极不能正确遵循输出电压(请参阅大约8 - 10 VDC 的输出电压之间)? 在8 -10 VDC 的输出电压下、它具有足够的阴极电流。

2) 2)我们将 ATL431BQ 替换为 TL431ACD、但这种奇怪的行为消失了:TL431ACD 的阴极电压始终正确地遵循输出电压。 为什么?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果删除 C47、行为是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢你的答复。 我们刚刚删除了 C47并再次测量:行为保持完全相同、没有变化。 此外、滤波器 R129-R130-C47的时间常数在微秒区域内非常小、从而使偶数发生意外行为的持续时间大约为2ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    使用 R128电阻器的任何原因?  您能否在阴极节点上放置一个电容器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们在阴极节点上尝试了一个10nF 和一个100nF 的电容器:仍然没有变化。 R128电阻器的原因是限制 Q16的基极电流。

    您是否已经遇到了 ATL431BQ 的这种故障行为? 您有什么想法、是什么导致了 ATL431BQ 的这种故障行为? 为什么 TL431不会发生这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您可以尝试移除 R128电阻器吗?  移除 R128将使电路尽可能简单。  您是否知道流入并联稳压器阴极的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们删除了 R128、但这没有进行任何更改。 我想我们已经尝试了所有外部可能性、但对我来说、它看起来像是 ATL431的一种错误行为。

    我们得出这一结论是因为:

    1) 1)在发生故障的区域、ATL431具有足够的阴极电流进行调节。

    2) 2)在发生故障行为的区域、基准引脚远低于阈值(下面测量的粉色迹线)、因此阴极电压应遵循 Vout。

    您能否向我发送您对昨天提出的3个问题的反馈:

    1) 1)您是否已经体验到 ATL431BQ 的这种故障行为?

    2) 2)您有什么想法、是什么导致了 ATL431BQ 的这种故障行为?

    3) 3)为什么 TL431不会发生这种情况?  

    谢谢、Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们删除了 R128、但这没有进行任何更改。 我想我们已经尝试了所有外部可能性、但对我来说、它看起来像是 ATL431的一种错误行为。

    我们得出这一结论是因为:

    1) 1)在发生故障的区域、ATL431具有足够的阴极电流进行调节。

    2) 2)在发生故障行为的区域、基准引脚远低于阈值(下面测量的粉色迹线)、因此阴极电压应遵循 Vout。

    您能否向我发送您对昨天提出的3个问题的反馈:

    1) 1)您是否已经体验到 ATL431BQ 的这种故障行为?

    2) 2)您有什么想法、是什么导致了 ATL431BQ 的这种故障行为?

    3) 3)为什么 TL431不会发生这种情况?  

    谢谢、Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    下面是我对您问题的回答。

    1) 1)您是否已经体验到 ATL431BQ 的这种故障行为?

    不、我没有看到过这种经历、因此这是第一次报告。 您是否尝试过另一个部件来查看 ATL431BQ 上是否始终出现问题?

    2) 2)您有什么想法、是什么导致了 ATL431BQ 的这种故障行为?

    目前,我不知道为什么会发生这种情况。

    3) 3)为什么 TL431不会发生这种情况?  

    这是一个好问题,现在我没有答案。  ATL431在阴极电流范围方面比 TL431更好、在更广泛的负载电容类型和值范围内具有稳定性。

    对于 REF (粉色波形)的示波器快照、您能否放大 ATL431输出下降的区域?  谢谢,度过了一个愉快的周末!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 由于电路是在紧急的预串联电路上、我们必须找到解决方案、以便能够将电路板运送给最终客户。  

    我们将 ATL431BQ 替换为 TL431、并将电阻器 R127减小为470欧姆、以便在不触发上拉杆的情况下提供足够的阴极电流。 此解决方案在-40 - 85°C 的整个环境温度范围内工作(无压降)

    我们怀疑 ATL431更容易受到 EMI 的影响、并且直流/直流转换器变压器的磁场可能会导致 ALTL431的故障行为、即使它放置在连续的 GND 平面上方、电容器 C47就在其引脚上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    [引用 userid="247796" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046051/atl431-atl431-behavior-at-startup/3875257 #3875257"]我们怀疑 ATL431更容易受到 EMI 的影响、并且直流/直流转换器变压器的磁场可能会导致 ALTL431出现故障、即使将其放置在连续的接地平面上方、电容器 C47就在其引脚上。[/QUERESP]

    感谢您提供更多信息。  这是新信息、可能是问题的原因。  如果 R127保持在470欧姆、并且 TL431已交换回 ATL431、您仍然看到问题吗? 如果 TL431和 ATL431具有相同的阴极电流额定值、是否有理由需要更改电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、如果我们使用 ATL431BQ 将 R127降低到470欧姆、则故障行为仍然存在。 我假设驱动力为 ATL431BQ-DROOP;压降约为1V、无论电阻器 R127-value 如何、都会打开晶体管 Q16。  

    我们将 R127减小到470欧姆、以确保在 Q16导通之前 TL431进行正确调节。 最小阴极电流
    对于稳压、规定的最大电流为1mA (对于 ATL431BQ、规定电流为35uA)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在这一点上,我对你的问题没有任何其他的建议。  似乎没有任何建议对您有用。  只需确认一下、如果移除 C47、输出响应仍然相同?  您是否尝试更改 VREF 的电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是否有任何更新?

    如果不是、您能否通过单击"已解决"来关闭该主题?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ATL431的这种意外和故障行为给我们造成了严重问题、因为器件正在生产中、必须运送给客户。 幸运的是、我们可以使用较旧的器件 TL431来解决该问题、而无需更改 PCB。 然而、我们仍不确定导致 ATL431出现这种错误行为的原因、这是一个遗憾。

    此致

    Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    非常不幸的是,ATL431没有为您解决问题,我对此感到失望。  ATL431有一种我以前从未见过的奇怪行为、这是非常奇怪的。   

    祝你好运。