This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:如果 I2C 被卡住、看门狗超时将复位 I2C 或释放 I2C 总线

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048348/bq25601-if-i2c-is-stuck-will-watchdog-timeout-reset-the-i2c-or-release-the-i2c-bus

器件型号:BQ25601

大家好、

只需检查 I2C 是否卡住、看门狗超时就会重置 I2C 或释放 I2C 总线。 或复位 I2C、唯一的方法是对器件进行下电上电。 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    "I2C 卡死"是什么意思? 请提供更多详细信息吗?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、  

    条件是 BQ25601的 I2C 卡死、将 DAT 拉低、然后整个 I2C 总线卡死。 因此、客户想知道看门狗超时是否会使 I2C 复位、I2C 可以释放 DAT、并且是否有其他方法在这种情况下复位 I2C、例如、QON BATFET 复位功能是否也会使 I2C 复位? 谢谢。  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    I2C 总线复位不同于寄存器复位等 看门狗定时器和 BATFET 复位功能与 I2C 总线复位无关。

    谢谢、

    宁。