首先我需要确认的是、我正在考虑使用具有 BQ25171EVM 的7节镍氢可充电电池的充电电路。
如果我不使用 TS、我可以用10kΩ Ω 下拉 TS 吗?
(目前、当我用10kΩ Ω 下拉 TS 时、充电电路无法正常工作。
(目前、当 TS 在10kΩ Ω 下拉时、充电电路无法正常工作、STAT1和 STAT2都不亮。
其次、我将考虑使用 BQ25171EVM 为7节镍氢可充电电池使用充电电路。
未使用 TS、但我尝试将 TS 保持在数据表中所述的热阈值和冷阈值范围内。
请告诉我可能的原因。
如果电压低于1.05V、则启动后电压将降至低电平。
当电压高于1.06V 时、电压保持高电平、但 STAT1的 LED 亮起。
电压高于1.06V 并保持高电平、但 STAT1上的 LED 亮起、充电无法启动。