This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171EVM:关于 BQ25171EVM 7芯镍氢可充电电池的充电电路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048700/bq25171evm-about-the-charging-circuit-of-bq25171evm-7-cell-nimh-rechargeable-battery

器件型号:BQ25171EVM

首先我需要确认的是、我正在考虑使用具有 BQ25171EVM 的7节镍氢可充电电池的充电电路。
如果我不使用 TS、我可以用10kΩ Ω 下拉 TS 吗?
(目前、当我用10kΩ Ω 下拉 TS 时、充电电路无法正常工作。
(目前、当 TS 在10kΩ Ω 下拉时、充电电路无法正常工作、STAT1和 STAT2都不亮。

其次、我将考虑使用 BQ25171EVM 为7节镍氢可充电电池使用充电电路。
未使用 TS、但我尝试将 TS 保持在数据表中所述的热阈值和冷阈值范围内。
请告诉我可能的原因。
如果电压低于1.05V、则启动后电压将降至低电平。
当电压高于1.06V 时、电压保持高电平、但 STAT1的 LED 亮起。
电压高于1.06V 并保持高电平、但 STAT1上的 LED 亮起、充电无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果不需要 TS 功能、则应使用10k 分辨率将 TS 下拉至 GND。 您能否提供有关哪些不起作用的详细信息? 10k 分辨率时、TS 电压应约为380mV。  

    正如我在上一篇文章中所述、充电仅在热阈值和冷阈值之间发生:188mV 至1.04V

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    我理解您提到的规格、但我不确定使用是否合适
    我已经用锂电池进行了检查、似乎即使 TS 为10kΩ Ω 下拉电阻也是如此
    即使连接了热敏电阻并将其设置为建议的常数(RS、RP)、它也能正常工作。

    但是、它仅在连接镍氢7芯电池(Toshiba 6TNH-22A)时工作。

    即使 TS 设置为10kΩ Ω 下拉电阻也是如此
    但是、当热敏电阻连接并设置为建议的常数(RS、RP)时、它不能正常工作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我更具体一点。
    3.7V 锂聚合物电池的 VSET 为2.4KΩ μ V、TS 电压约为380mV。
    类似环境中
    8.4V 7节镍氢电池的 VSET 为3.6kΩ μ A、TS 电压约为0V。
    (有一段时间的矩形波形、但它会立即降至0V。
    简而言之、TS 的行为随连接的电池而变化。
    我想知道是否有适合镍氢可充电电池的配置。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述3.7V 锂聚合物电池的电阻值存在误差。
    正确的值为24KΩ Ω。 我将纠正它。

    谢谢、