请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM8A29 您好!
1. 如果使用散热器 ,则可以使用该组件 TPSM8A29达到多高的环境温度?
在模式 VIN = 12V、Vout = 0.85、Iload = 8A 时
数据表中未包含用于 计算此值的规格。
2. 根据您对组件82.5 C 的实验,在25 C 的温度下电流消耗为15A,在相同条件下,组件上会产生什么温度,电流消耗为8A ,VIN = 12V, VOUT = 0.85V?