This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:热性能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048702/tpsm8a29-thermal-performance

器件型号:TPSM8A29

您好!

1. 如果使用散热器 ,则可以使用该组件 TPSM8A29达到多高的环境温度?  

在模式 VIN = 12V、Vout = 0.85、Iload = 8A 时  

数据表中未包含用于 计算此值的规格。

2. 根据您对组件82.5 C 的实验,在25 C 的温度下电流消耗为15A,在相同条件下,组件上会产生什么温度,电流消耗为8A ,VIN = 12V, VOUT = 0.85V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evgeny

    Daniel 正在研究这一问题、并将很快向您提供反馈。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不久的将来、以下图表将添加到数据表中。    

    产品文件夹中包含可用于估算环境温度的 webench 工具。 请参阅 WebenchLink

    所需的环境温度。