请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61495-Q1 我们在设计中使用 LM61495QRPHRQ1
我们想知道短路电流将在输出部分流动多长时间
根据下面给出的数据表图像、如果在断续等待时间内消除短路、稳压器将恢复。 如果 未移除短路、将发生什么情况

2.短路和稳压器关断之间的时间延迟是多少。 和断续模式

根据上述128个连续开关周期的详细信息、稳压器的频率。 我们已将其设计为400kHz。 您能否确认是否出现了等待时间断续。