This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:一旦短路发生、稳压器将供应输出电流的时间将是多久

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048778/lm61495-q1-once-the-short-occurs-how-long-will-be-the-regulator-will-be-suppling-output-current

器件型号:LM61495-Q1

我们在设计中使用 LM61495QRPHRQ1

我们想知道短路电流将在输出部分流动多长时间

根据下面给出的数据表图像、如果在断续等待时间内消除短路、稳压器将恢复。 如果 未移除短路、将发生什么情况

2.短路和稳压器关断之间的时间延迟是多少。 和断续模式

根据上述128个连续开关周期的详细信息、稳压器的频率。 我们已将其设计为400kHz。 您能否确认是否出现了等待时间断续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表规格、短路等待时间("断续"时间)通常约为40ms。

    有关此 部分8.3.13的更多详细信息、断续 模式详细介绍了操作。  

    在断续模式下、电流不会完全关断。 因此、可以看到器件再次尝试重新启动、如导管电流突发所示。

    一旦消除短路并将器件调节回预期的输出电压、器件将开始拉取稳定电流。

    此致、

    Jimmy