请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 大家好、
以下是两个问题。
1. MCU 进入睡眠模式后、BQ76940本身是否仍能进行电池电压感应和温度感应、同时保持放电 FET 导通? 在这种情况下、如果存在短路情况、BQ76940能否及时关闭放电的 FET?
2. MCU 进入睡眠模式后、如果 BQ76940检测到异常的电池电压或温度、它能否及时关闭放电的 MOS 并发送警报来唤醒 MCU?
BRS
假设