This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:MCU 处于睡眠模式时实现自控制

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048915/bq76940-self-control-when-mcu-is-in-sleep-mode

器件型号:BQ76940

大家好、  

以下是两个问题。

1. MCU 进入睡眠模式后、BQ76940本身是否仍能进行电池电压感应和温度感应、同时保持放电 FET 导通?  在这种情况下、如果存在短路情况、BQ76940能否及时关闭放电的 FET?  

2. MCU 进入睡眠模式后、如果 BQ76940检测到异常的电池电压或温度、它能否及时关闭放电的 MOS 并发送警报来唤醒 MCU?  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、BQ76940仍将正常工作、仍具有感应和保护功能。 但是、它需要 MCU 从任何保护故障中恢复。 检测到保护事件后、它将激活保护功能、然后向 MCU 发送警报。

    需要记住的一点是、如果 MCU 关闭 ADC、电压保护将不起作用(请参阅数据表的第10.3.1.1.2节)、只要它不关闭、就可以了。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon