This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:LM5170适用于精密恒流应用

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048370/lm5170-suitability-of-lm5170-for-precision-constant-current-applications

器件型号:LM5170

我们目前正在评估 LM5170是否适合用作仅两相或四相降压的恒流电源。 我注意到、支持设计文档的范围非常侧重于电池应用、因此很难确定它是否适合为负载提供更"干净"的电源。 负载对瞬态敏感、不能承受超过设定限值的过冲电流、并且需要 一个小纹波。

以下是应用的快速摘要:HV-Port 接受48V 标称输入、配置为降压模式的通道1和2为 LV-Port 上的50A 负载形成单向恒流电源、顺从电压约为24V。 微控制器接口将用于控制和监控 LM5170以及负载反馈。


通道1和2的独立模拟电流控制使该控制器在外观值方面极具吸引力、并极大地简化了恒流 SMPS、 但是、我很难确定它作为一款更经典的多相降压转换器的适用性、例如用于处理器的高电流低电压系统、而不是更耐受、更坚固的电池负载。

我注意到、数据表中不包含任何计算、用于确定与目标纹波相关的 Cout、 有人能帮助计算多相方程吗? 此外、nFAULT 的外部触发是否会使断路器功能跳闸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您考虑使用 LM5170。

    对于 Cout 计算、多相没有很大的差异。 稳态纹波仍将由总峰峰值电流决定。 负载瞬态过冲/下冲可根据等效电感器值进行估算。 有关详细信息、请参阅本应用报告 https://www.ti.com/lit/an/slva882b/slva882b.pdf 第5.5节。

    是的、 如果 nFault 从外部拉低、则断路器将关闭并保持关断锁存状态。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yinsong、

    还有几个问题:

    *如果 ISETA 由 DAC 或类似的模拟输入驱动、这是否会设置多相配置中的每通道电流或总电流输出?

    *假设四相拓扑中有两个 LM5170、ISETA 如何控制总输出电流、负载平衡是否意味着第二个控制器将调节到1/2 ISETA? 所有相位都将调节到 ISETA 编程值的1/4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    ISETA 设置一个通道/相位。

    2.在具有两个 LM5170的四相配置中、ISETA 仍设置一个通道/相位。  通过将 两个 LM5170的 ISETA 连接在一起、可以自然地保证每个相位的电流平衡。 如果它仅在电流控制中运行、则需要将 ISETA 设置为所需总电流的1/4。 如果它在闭合电压环路中运行、电压环路将自动调整 ISETA。

    谢谢、

    银城