我们目前正在评估 LM5170是否适合用作仅两相或四相降压的恒流电源。 我注意到、支持设计文档的范围非常侧重于电池应用、因此很难确定它是否适合为负载提供更"干净"的电源。 负载对瞬态敏感、不能承受超过设定限值的过冲电流、并且需要 一个小纹波。
以下是应用的快速摘要:HV-Port 接受48V 标称输入、配置为降压模式的通道1和2为 LV-Port 上的50A 负载形成单向恒流电源、顺从电压约为24V。 微控制器接口将用于控制和监控 LM5170以及负载反馈。
通道1和2的独立模拟电流控制使该控制器在外观值方面极具吸引力、并极大地简化了恒流 SMPS、 但是、我很难确定它作为一款更经典的多相降压转换器的适用性、例如用于处理器的高电流低电压系统、而不是更耐受、更坚固的电池负载。 
我注意到、数据表中不包含任何计算、用于确定与目标纹波相关的 Cout、 有人能帮助计算多相方程吗? 此外、nFAULT 的外部触发是否会使断路器功能跳闸?