This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:我使用的是 TIDA-00449、我在焊铁的 TS1、TS2热敏电阻中加热、但 BMS 在充电条件下不会断开连接、这是什么原因?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048030/bq76930-i-am-using-tida-00449-i-applied-heat-in-ts1-ts2-thermistor-from-soldering-iron-but-the-bms-does-not-disconnect-in-charge-condition-what-is-the-reason

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:TIDA-00449LMT01

我使用的是 TIDA-00449,我在烙铁的 TS1、TS2热敏电阻中加热,但在充电条件下 BMS 不会断开连接,原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maneesh 您好!

    我不相信 TIDA-00449本身就能提供过热保护。 您可以在设计指南的第4.1.3节和第7.4节中查看它使用的故障保护

    我相信您可以对主机进行编程、以便根据温度寄存器值提供一些温度保护。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要过热保护 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maneesh 您好!

    这取决于您的应用和需求。 如果您担心电池过热、或者担心 IC 可能会高于工作温度、则最好实施一些过热保护。  

    我想指出的 是、TIDA-00449在某些故障事件中提供了过热保护、您可以在设计指南的第4.2.6.4节中看到有关故障的更详细的视图。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    //check S2按钮
    if (s2Pressed())

    logic.gigeLedCounter = 1;//触发计数器

    simple_gaing();

    if ((((bqExtTemperature1 <阈值[PACK_OVER TEMP1])&&(bqExtTemperature2 <阈值[PACK_OVER TEMP1])&&(sysTemperature <阈值[PACK_OVER TEMP1])))

    logic.regbyte_sys_ctrl2.SysCtrl2bit。DSG_on = false;
    logic.regbyte_sys_ctrl2.SysCtrl2bit。CHG_on = false;

    • 这是可以的吗?
    • FAULT_xREADY_routine 检索  后是否清除温度故障 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maneesh 您好!

    您需要决定系统的阈值和条件。 您必须确定每个热敏电阻所需的阈值、并相应地调整代码。

    我不太熟悉 TIDA-00449配置、但我看到它们使用三个温度传感器(除了集成裸片温度)、两个用于测量电池组温度的热敏电阻和用于测量 FET 温度的 LMT01。 这些是您可以用于过热保护代码的温度测量值。  

    当出现通信错误时、XREADY 故障发生。 它不会清除温度故障、因为没有内置的温度故障。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon