主题中讨论的其他器件:TIDA-00449、 LMT01
我使用的是 TIDA-00449,我在烙铁的 TS1、TS2热敏电阻中加热,但在充电条件下 BMS 不会断开连接,原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 TIDA-00449,我在烙铁的 TS1、TS2热敏电阻中加热,但在充电条件下 BMS 不会断开连接,原因是什么?
Maneesh 您好!
我不相信 TIDA-00449本身就能提供过热保护。 您可以在设计指南的第4.1.3节和第7.4节中查看它使用的故障保护。
我相信您可以对主机进行编程、以便根据温度寄存器值提供一些温度保护。
此致、
Luis Hernandez Salomon
//check S2按钮
if (s2Pressed())
{
logic.gigeLedCounter = 1;//触发计数器
}
simple_gaing();
if ((((bqExtTemperature1 <阈值[PACK_OVER TEMP1])&&(bqExtTemperature2 <阈值[PACK_OVER TEMP1])&&(sysTemperature <阈值[PACK_OVER TEMP1])))
{
logic.regbyte_sys_ctrl2.SysCtrl2bit。DSG_on = false;
logic.regbyte_sys_ctrl2.SysCtrl2bit。CHG_on = false;
}
}
Maneesh 您好!
您需要决定系统的阈值和条件。 您必须确定每个热敏电阻所需的阈值、并相应地调整代码。
我不太熟悉 TIDA-00449配置、但我看到它们使用三个温度传感器(除了集成裸片温度)、两个用于测量电池组温度的热敏电阻和用于测量 FET 温度的 LMT01。 这些是您可以用于过热保护代码的温度测量值。
当出现通信错误时、XREADY 故障发生。 它不会清除温度故障、因为没有内置的温度故障。
此致、
Luis Hernandez Salomon