This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:添加更多相位

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042680/lm25149-adding-more-phases

器件型号:LM25149

您好!

我在 LM25149数据表中看到它仅限于双相操作(请参阅图像)。

为什么不能添加更多相位?

我的理解是、将所有 EXTCOMP 引脚连接在一起并在次级控制器的 Cnfg 引脚上安装90.9kOhm 电阻器(禁用其稳压器)可以实现这一目的。

可通过基于主控制器 SYNCOUT 信号的外部相移电路实现交错运行。

请告诉我是否存在我缺失的限制。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teo、

    实际上、 应该可以通过附加的相移电路向 LM25149添加两个或多个相位。

    由于只有一个 SyncOut 信号、因此控制器根本不支持它。

    是将 EXTCOMP 和 AGNDs 连接在一起、并将其他控制器配置为辅助控制器。

    您会使用哪种相移电路?

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答、感谢你。

    我们目前不知道我们将使用哪种相移电路。 如果您有任何建议、我很感兴趣。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teo、

    最好的方法是使用具有两个 D 触发器的数字相位分离器来获得+/- 90度、但这需要2倍 CLK 频率的输入信号。

    您还可以使用 SYNCOUT 并通过 RC 和运算放大器创建固定延迟、其中输出是大约90度相移的恒定时间延迟。 由于时间延迟是固定的、因此对于特定频率、该值仅为90度。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多