This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:改善 Cosφ 和、以及 CSA 波形。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048108/ucc28070-improve-cos-and-and-csa-waveform

器件型号:UCC28070

大家好,我设计了一个基于 UCC28070的10kW 400V 输出 PFC 板。

我的设计计算基于设计工具。

1- 问题
我的测试条件;  

V_OUT=400、I_OUT=4A、R_OUT=100R (%16电阻负载) ( cosφ= 0.89)  
当 cosφ  接近0.99时、Δ I 降至0.89、
原因可能是什么、您建议了什么以及我应该如何进行更改?

2 -问题
正如您在下面的原理图中看到的,ı 已经添加了一个 PWM 斜坡电路,但我认为这不起作用,因为 ı 已经用万用表测量了 CSA 和 CSB 引脚。电压是0.05V 是可能的吗?
波形应该是什么?  

值与计算工具中的值相同。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikail、这里没有足够的信息。  请提供更完整的原理图以及您的设计工具电子表格、以便我为您提供帮助。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikail、我将关闭此问题、因为我们已将讨论移至私人主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!