请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 大家好,我设计了一个基于 UCC28070的10kW 400V 输出 PFC 板。
我的设计计算基于设计工具。
1- 问题
我的测试条件;
V_OUT=400、I_OUT=4A、R_OUT=100R (%16电阻负载) ( cosφ= 0.89)
当 cosφ 接近0.99时、Δ I 降至0.89、
原因可能是什么、您建议了什么以及我应该如何进行更改?
2 -问题
正如您在下面的原理图中看到的,ı 已经添加了一个 PWM 斜坡电路,但我认为这不起作用,因为 ı 已经用万用表测量了 CSA 和 CSB 引脚。电压是0.05V 是可能的吗?
波形应该是什么?
值与计算工具中的值相同。
提前感谢