This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:OUTL 和 OUTH 之间的直流等效电路

Guru**** 2516920 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048179/ucc27531-dc-equivalent-circuit-between-outl-and-outh

器件型号:UCC27531

UCC27531/3/6/7/8数据表突出显示了分离输出特性[1]、但它似乎意味着 OUTH 和 OUTL 在开关瞬态之外处于相同的电势。

奇怪的是、当配置如下时、器件会出现过度耗散和明显温升:

  • VDD 为12。 20V
  • EN 为高电平
  • IN 是低电平
  • VOUTH 被拉至 VDD

在简单模型[2]中、观测到的大约100mA 的电流消耗既未预计、也未在数据表中的简化内部电路中暗示。 升高电压、电流会增加。 OUTH 和 OUTL 之间是否有一个具有一定电阻的二极管路径?

编辑:这似乎不适用于互补情况(在高电平下、OUTL 拉低)。

[1]"此外、能够通过 OUTH 和 OUTL 引脚独立控制接通和关断速度、可确保实现最佳效率、同时保持系统可靠性。"

[2] e2e.ti.com/.../ucc27531-ucc27531-cir-file

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helge、

    感谢您的支持!

    ----

    1) 1) [1]声明讨论了如何使用不同的导通和关断电阻器、因为输出是分离的。

    2) 2) IC 内的两个输出路径之间不应存在二极管路径。  这样连接二极管是否有任何原因?

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回答。

    二极管符号被添加到仿真中以说明可能的驱动电平。 VDD 是电路中最高的电源轨,OUTH 在 VDD - 0V 范围内。 VDD -0.6V。

    UCC27531 OUTH 功率级是否实际包含如图所示的 P 沟道 MOSFET?

    我们的板包含12个显示相同行为的 UCC27531。 所有四个输入/ OUTH 组合均可进行测试、高/ OUTH 高以及低/ OUTH 低显示常规行为。

    该电路还包含小型输出电阻器(>=3欧姆)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helge、

    OUT_H 具有 NMOS 和 PMOS、可上拉 OUT_H 引脚。  NMOS 有助于在开始时上拉输出、而 PMOS 则执行其余的重起升/执行大部分工作。  数据表对此进行了详细说明。  这两个 FET 的体二极管都朝向 VDD、因此从这个角度来看、不应有任何泄漏...

    ----

    在电路板上、输出是否在外部连接?  如果是、当 IN 为低电平时、OUT_L 应拉低。

    ----

    仿真是否与您在电路板上看到的内容相匹配?

    ----

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    谢谢、我实现了 UCC27531数据表图 39显示了您提到的 PMOS+NMOS 组合。

    至于电流、这里是一个快速实验以进行澄清。 我连接了一个实验室电源并扫过了一个相关的电压范围。 VDD 至 GND 约为18V。 与零的微小偏差是由偏置电阻造成的。

    我可能需要将单个栅极驱动器焊接到测试 PCB 上、以通过电路内测量。 真的很意外 我希望它有一个简单的解释。

    编辑:输出未连接、尤其是 OUTL 悬空。

    最棒的
    赫尔热香肠

    电源 我不是第一个通过将其中一个输出保持断开来重新使用该器件的人(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598098/ucc27531-ucc27531-failed-with-outh-floating)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helge、

    当您扫描 OUTH 引脚上的电压时、是否对 VDD 引脚施加了相同的电压?

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 处于固定电源电压、例如20V w.r.t GND。 OUTH 在电源限值内扫描。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helge、

    Aaron 目前不在办公室、但将在下一个工作日内回答您的最新问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helge、

    已理解、感谢您的确认。

    这种行为有点奇怪;我想看看当驱动器本身位于没有外部变量的电路板上时、您会观察到什么。

    如果您愿意、分享原理图也会对我有所帮助。

    ----

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在接下来的几天里、我将使用更多测量值来更新此主题。

    谢谢、

    Helge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helge、

    听起来不错;我期待您的回应。

    谢谢!

    Aaron Grgurich