请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51215A 数据表 P16介绍了电感器和纹波电流。
示例用例描述为25%、但公式使用"×0.4"。

如果存在上述差异的任何原因或背景、请告知我。
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表 P16介绍了电感器和纹波电流。
示例用例描述为25%、但公式使用"×0.4"。

如果存在上述差异的任何原因或背景、请告知我。
此致、
Satoshi
您好 Satoshi、
我相信数据表中的示例中包含一个拼写错误、如第16页所示。 在此示例中、电感纹波电流为0.4*30=12A、因此、假设电感纹波电流实际为满负载输出电流的40%、则计算电感值。 在我们的设计中、我们通常建议电感器纹波电流介于输出电流电平的10%和40%之间、以实现平衡设计(在本器件中、也可接受25%-50%的建议)。
对于任何混淆、我都很抱歉、我将与相应的产品所有者合作解决此问题。
此致、
Alec Biesterfeld