This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:数据表上的电感器和纹波电流公式

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048773/tps51215a-equation-for-inductor-and-ripple-current-on-datasheet

器件型号:TPS51215A

数据表 P16介绍了电感器和纹波电流。

示例用例描述为25%、但公式使用"×0.4"。  

如果存在上述差异的任何原因或背景、请告知我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我相信数据表中的示例中包含一个拼写错误、如第16页所示。 在此示例中、电感纹波电流为0.4*30=12A、因此、假设电感纹波电流实际为满负载输出电流的40%、则计算电感值。 在我们的设计中、我们通常建议电感器纹波电流介于输出电流电平的10%和40%之间、以实现平衡设计(在本器件中、也可接受25%-50%的建议)。

    对于任何混淆、我都很抱歉、我将与相应的产品所有者合作解决此问题。

    此致、

    Alec Biesterfeld