请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22965 你(们)好
我将 使用 TI PSPICE 组件瞬态模型 及其 符合 TI WEBENCH 设计中心图的 OrCAD 原理图来仿真 TI TPS22965。
此外、 根据我的设计要求添加负载电容和负载电阻 器、我得到了奇怪的结果
我的期望是、 由于组件导通期间负载电容 ESR 较低、然后由于内部 FET RDS 而导致恒定的 IR 压降、因此会出现一些短路电压干扰
我在仿真输出中看到的只是 IR 压降,没有电压毛刺脉冲 ,这是一个合理的结果吗? 我恐怕我的仿真不准确,您能用自己的工具和建议检查一下吗?
附加了我的 OrCAD 绘图