This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:TPS22965

Guru**** 2514985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048572/tps22965-tps22965

器件型号:TPS22965

你(们)好

我将   使用 TI PSPICE 组件瞬态模型 及其 符合 TI WEBENCH 设计中心图的 OrCAD 原理图来仿真 TI TPS22965。

此外、  根据我的设计要求添加负载电容和负载电阻 器、我得到了奇怪的结果

我的期望是、 由于组件导通期间负载电容 ESR 较低、然后由于内部 FET RDS 而导致恒定的 IR 压降、因此会出现一些短路电压干扰

我在仿真输出中看到的只是 IR 压降,没有电压毛刺脉冲 ,这是一个合理的结果吗?  我恐怕我的仿真不准确,您能用自己的工具和建议检查一下吗?

附加了我的 OrCAD 绘图

e2e.ti.com/.../TPS22965_5F00_TRANS.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yoni,

    通常、当发生电压弹跳时、原因是电源无法在不降低电压的情况下提供所需的浪涌电流。 在仿真中、假设电源能够提供浪涌电流而不会降低电压。 我假设这就是您说"电压干扰"时的意思、因为这不是我以前听说过的术语。 行为模型旨在帮助了解器件在特定设置中的计时情况以及器件的大致工作方式;但是、它无法模拟在实际环境中运行时涉及的确切物理特性。

    此致、

    Kalin Burnside