This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62860:脉冲负载和省电模式

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048587/tps62860-pulsed-load-and-power-saving-mode

器件型号:TPS62860

您好!

我将有一个介于 30-100mA 之间的负载、并将以短至46 μ s 的脉冲打开和关闭。  输入电压将为3.0-4.2V、输出电压将介于0.6-1.5V 之间。  我想了解在省电模式 (非 强制 PWM 模式)下运行时、这些短脉冲是否会导致问题。  这是标准操作吗?  您是否期望输出出现任何问题?   您认为负载转换看起来会怎么样?   负载导通时、它是否会跟上转换而不会出现任何电压大幅下降的情况?   

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您发布您的查询。

    如果负载电流从30mA 跃升至100mA、即使脉冲持续时间为36us、我也不会对 TPS628600产生任何问题。 此外、这是该器件的典型用例。
    在负载阶跃期间、预计会出现电压下冲和过冲。 但是、我没有与您共享评估数据。 如果您熟悉 PSpice 仿真、则可以下载模型(请参阅下面的链接)并运行仿真以了解输出电压偏差。

    PSpice 模型: https://www.ti.com/product/TPS62861#design-development

    PSpice 软件: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Excel