请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62860 您好!
我将有一个介于 30-100mA 之间的负载、并将以短至46 μ s 的脉冲打开和关闭。 输入电压将为3.0-4.2V、输出电压将介于0.6-1.5V 之间。 我想了解在省电模式 (非 强制 PWM 模式)下运行时、这些短脉冲是否会导致问题。 这是标准操作吗? 您是否期望输出出现任何问题? 您认为负载转换看起来会怎么样? 负载导通时、它是否会跟上转换而不会出现任何电压大幅下降的情况?
谢谢、
HSG