Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1, BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ27441-G1、
您好!
我们有一个具有 BQ25895充电器(BQ25895RTWR)和 BQ27441电量监测计(BQ27441-G1)的 PCB。
但是、当我的电池处于 UVLO (欠压锁定)模式时、 与 TS 引脚以及电阻分压桥相连的电池 NTC 电压始终显示为1.7V、这被视为"热"、即使实际 NTC 电阻值为10kOhm、为25摄氏度。
我的问题是:是否有办法向 NTC 检测值添加软件偏移量、使"热"检测电压达到更高的值、而不是目前的47.75%- 48.75%?
如果没有、我们是否可以暂时忽略 NTC "热"读取低电流进入预充电模式? 这会将电池从 UVLO 中拉出并解决我的问题。
谢谢你
此致