This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:NTC 值错误

Guru**** 2538830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048136/bq25895-ntc-values-wrong

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ27441-G1

您好!

我们有一个具有 BQ25895充电器(BQ25895RTWR)和 BQ27441电量监测计(BQ27441-G1)的 PCB。

但是、当我的电池处于 UVLO (欠压锁定)模式时、 与 TS 引脚以及电阻分压桥相连的电池 NTC 电压始终显示为1.7V、这被视为"热"、即使实际 NTC 电阻值为10kOhm、为25摄氏度。

我的问题是:是否有办法向 NTC 检测值添加软件偏移量、使"热"检测电压达到更高的值、而不是目前的47.75%- 48.75%?

如果没有、我们是否可以暂时忽略 NTC "热"读取低电流进入预充电模式? 这会将电池从 UVLO 中拉出并解决我的问题。

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VTS%阈值是固定的。 主机可能 会根据需要覆盖充电参数(例如充电电流)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但由于"热"条件、充电器根本没有为电池充电。 是否有办法绕过它并为电池充电?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、您可以重新设计 RT1和 RT2以更改热/冷温度窗口。  更多详细信息、请参阅 第8.2.7.5节《d/s 热敏电阻鉴定》和《BQ2589x 计算工具(修订版 A)》、网址 为 http://www.ti.com/product/BQ25895/toolssoftware

    如果根本不需要 TS 功能、则可以将其旁路掉。 有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请参阅 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips。

    谢谢、

    宁。