我目前正在使用 BQ25171EVM 来验证7芯镍氢可充电电池的充电情况。
请告诉我以下情况是否有任何可能的原因。
(1)我已确认可以提前为3.7V 40mA 锂聚合物电池充电、因此我已确认电路板本身没有问题。
(2)当连接7芯镍氢可充电电池时、STAT1和 STAT2 LED 不会亮起、也不会进行充电。
(3) 7芯可充电镍氢电池的电压为8.5V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我目前正在使用 BQ25171EVM 来验证7芯镍氢可充电电池的充电情况。
请告诉我以下情况是否有任何可能的原因。
(1)我已确认可以提前为3.7V 40mA 锂聚合物电池充电、因此我已确认电路板本身没有问题。
(2)当连接7芯镍氢可充电电池时、STAT1和 STAT2 LED 不会亮起、也不会进行充电。
(3) 7芯可充电镍氢电池的电压为8.5V。
您好!
感谢您的确认。
为了方便起见、我附加了原理图、我还将 EVM 配置为相同的设置。