This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171EVM:使用 BQ25171为7节镍氢可充电电池充电

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047832/bq25171evm-charging-7-cell-nickel-metal-hydride-rechargeable-batteries-with-the-bq25171

器件型号:BQ25171EVM

我目前正在使用 BQ25171EVM 来验证7芯镍氢可充电电池的充电情况。
请告诉我以下情况是否有任何可能的原因。

(1)我已确认可以提前为3.7V 40mA 锂聚合物电池充电、因此我已确认电路板本身没有问题。
(2)当连接7芯镍氢可充电电池时、STAT1和 STAT2 LED 不会亮起、也不会进行充电。
(3) 7芯可充电镍氢电池的电压为8.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享任何电压/电流波形? 最好查看输入、输出、TS。 还可以分享 EVM 照片、展示如何设置跳线。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。
    为了方便起见、我附加了原理图、我还将 EVM 配置为相同的设置。

    e2e.ti.com/.../BQ24151_5F00_EVA_5F00_20211025.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经拍摄了一些当前 EVA 板的照片、并将其上传到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是上面建议的波形。
    CH 设置为 CH1 VIN (电压) CH2 VOUT CH3 TS CH4 VIN (电流)
    CH2的 VOUT 部分中看到的电压为
    CH2 VOUT 处的电压是镍氢可充电电池侧的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0V 时的 TS 低于不充电的热阈值。 STAT1/2引脚显示了什么?

    您可以使用 TP4/TP2/TP9验证 TS (和 ISET/VSET)的电阻是否正确。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    STAT1/2引脚具有未亮起的 LED
    在电流配置中、热阈值必须低于什么电压才能启用充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS 电压需要介于热阈值和冷阈值之间:

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。
    简而言之、电路板设置良好、需要连接充电条件下的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、它说当 TS 不被使用时、它被10kΩ Ω 下拉。
    但是、对于这样的镍氢电池、建议将其调整到上述阈值范围内、而不是10kΩ Ω 下拉电阻。
    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表显示"如果不需要 TS 功能、则在 kΩ TS 与 GND 之间连接一个外部10k Ω 电阻器。"   这必须手动完成、请使用 JP6。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据您的建议通过更改 RS 来调整 TS 的电压。
    因此、当电压低于1.05V 时、它会在启动后降至低电平。
    当电压高于1.06V 时、电压保持高电平、但 STAT1的 LED 亮起。
    电压在1.06V 或更高时保持高电平、但 STAT1 LED 亮起、充电不会开始。

    在这种情况下、我接下来应该做什么来解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于新问题、您能不能再发布新帖子。

    谢谢你。

    Nick