This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:原理图审阅

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047900/bq24735-schematic-review

器件型号:BQ24735

您好、先生、

需要您的帮助、以便为 我们的一位客户查看原理图。 原理图如下所示、

谢谢、

 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    建议 IOUT 上的电容小于100pF。
    2.确保 I2C 引脚上的上拉电阻。
    3.建议在 VCC 上使用1uF 而不是0.1uF。
    4.建议在 REGN 上使用1uF、而不是0.1uF。
    5.建议检查 ILIM 和 ACDET 值,看看它们是否真的需要这个值。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    非常感谢。 我们将仔细考虑您的建议。

    此致