请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24735 您好、先生、
需要您的帮助、以便为 我们的一位客户查看原理图。 原理图如下所示、
谢谢、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
需要您的帮助、以便为 我们的一位客户查看原理图。 原理图如下所示、
谢谢、
此致
尊敬的 Lumina:
建议 IOUT 上的电容小于100pF。
2.确保 I2C 引脚上的上拉电阻。
3.建议在 VCC 上使用1uF 而不是0.1uF。
4.建议在 REGN 上使用1uF、而不是0.1uF。
5.建议检查 ILIM 和 ACDET 值,看看它们是否真的需要这个值。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”