This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:需要了解 Trise、Tfall & amp;VD

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048019/lm61495-q1-need-to-know-trise-tfall-vd

器件型号:LM61495-Q1

作为设计分析的一部分、我们需要使用稳压器 IC LM61495QRPHRQ1的以下参数

  Trise、Tfall - 低侧 MOSFET 上升时间和下降时间

2. 低侧 MOSFET 体二极管的正向电压

您的快速响应将对我们大有帮助。

谢谢您的期待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与内部团队就此进行核实。

    否则、我可以测量 SW 节点的上升和下降时间。

    这将估算低侧 MOSFET 的噪声和下降、因为高侧导通/低侧关断时、反之亦然。

    当我获得更多信息时、我将会返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在降压转换器中、当高侧打开时、低侧关闭(反之亦然)。

    请参阅下面的、了解12Vin | 3.3Vout | MODE = FPWM| Rboot = 0Ohm 时的 SW 节点波形

    在本例中、高侧 Trise =~9.5ns 且 Tfall =~13.5ns。  

    Rboot 电阻器的控制将减缓器件的上升压摆率。  

    MOSFET 的正向偏置电压应约为0.5V。

    此致、

    Jimmy