请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61495-Q1 作为设计分析的一部分、我们需要使用稳压器 IC LM61495QRPHRQ1的以下参数
Trise、Tfall - 低侧 MOSFET 上升时间和下降时间
2. 低侧 MOSFET 体二极管的正向电压
您的快速响应将对我们大有帮助。
谢谢您的期待
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
作为设计分析的一部分、我们需要使用稳压器 IC LM61495QRPHRQ1的以下参数
Trise、Tfall - 低侧 MOSFET 上升时间和下降时间
2. 低侧 MOSFET 体二极管的正向电压
您的快速响应将对我们大有帮助。
谢谢您的期待
您好!
在降压转换器中、当高侧打开时、低侧关闭(反之亦然)。
请参阅下面的、了解12Vin | 3.3Vout | MODE = FPWM| Rboot = 0Ohm 时的 SW 节点波形

在本例中、高侧 Trise =~9.5ns 且 Tfall =~13.5ns。
Rboot 电阻器的控制将减缓器件的上升压摆率。
MOSFET 的正向偏置电压应约为0.5V。
此致、
Jimmy