你好
如何使用 TPS546D24AEVM-2PH 在0.5V 时输出80A?
您能否为 0.5V 时的80A 输出提供配置文件?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
如何使用 TPS546D24AEVM-2PH 在0.5V 时输出80A?
您能否为 0.5V 时的80A 输出提供配置文件?
此致。
您好!
该产品设置为仅在0.8V 时输出。 使用 TI Fusion Digital Power Designer、您可以对输出电压进行裕量调节、使其尽可能接近0.5V。
有关上述软件的更多信息、请参阅 EVM 用户指南的第10页。
谢谢、
Caleb
您好、Louis、
我将一个2相 TOS546D24A EVM 带到工作台上、并以0.5V 和80A 的输出电压运行。 在电流消耗为80A 时、我在 Fusion 软件的监视器窗口中确认了这一点。 随附了 Fusion GUI 的相关文件:
e2e.ti.com/.../TPS546D24A-_4000_-PMBus-Address-36d-Project.xml
e2e.ti.com/.../TPS546D24A-16384.0-Address-36-PMBus-Programr-Script.csv
很可能发生的情况是、电子负载不提供编程为其提供的输出电流。 电子负载通常需要在其端子上施加一定的电压、以提供其全部额定电流能力。 请确保您的测试设置中从负载测得的电流确实为80A。 如果不是、我建议尽可能并联添加负载托架、以便每个负载能够以0.5V 偏置电压从 EVM 输出端拉出一半电流(甚至在考虑负载电缆上的 IR 压降之前)。
此致、
Alec Biesterfeld