This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24AEVM:如何在0.5V 时输出80A

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047964/tps546d24aevm-how-to-output-80a-at-0-5v

器件型号:TPS546D24AEVM

你好

如何使用 TPS546D24AEVM-2PH 在0.5V 时输出80A?

您能否为 0.5V 时的80A 输出提供配置文件?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该产品设置为仅在0.8V 时输出。 使用 TI Fusion Digital Power Designer、您可以对输出电压进行裕量调节、使其尽可能接近0.5V。  

    有关上述软件的更多信息、请参阅 EVM 用户指南的第10页

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  Caleb

    感谢您的支持

     使用 TI Fusion Digital Power 设计器在0.5V 时测试了80A。

    但是、如下图所示、电流输出高达61A、PH2的电压也不平衡。  

    如何处理0.5V 时的80A 输出?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Caleb 正在研究此问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我将一个2相 TOS546D24A EVM 带到工作台上、并以0.5V 和80A 的输出电压运行。 在电流消耗为80A 时、我在 Fusion 软件的监视器窗口中确认了这一点。 随附了 Fusion GUI 的相关文件:

    e2e.ti.com/.../TPS546D24A-_4000_-PMBus-Address-36d-Project.xml

    e2e.ti.com/.../TPS546D24A-16384.0-Address-36-PMBus-Programr-Script.csv

    很可能发生的情况是、电子负载不提供编程为其提供的输出电流。 电子负载通常需要在其端子上施加一定的电压、以提供其全部额定电流能力。 请确保您的测试设置中从负载测得的电流确实为80A。 如果不是、我建议尽可能并联添加负载托架、以便每个负载能够以0.5V 偏置电压从 EVM 输出端拉出一半电流(甚至在考虑负载电缆上的 IR 压降之前)。

    此致、

    Alec Biesterfeld