This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:设计帮助与放大器;查看

Guru**** 2505595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51013A, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043203/bq51050b-design-help-review

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ51013ABQ51013B

你(们)好

我们希望开发一些支持无线充电 的产品、并计划在这些产品上使用 BQ51050B、但我需要设计方面的帮助。

首先、我将开发一个原理图和一个简单的电路板、以便在将该电路集成到产品中之前单独测试电路。

我最初的疑问是:如何确定 RFOD 和 ROS 的值? 或者如何计算/估算原型的初始值? 是否有建议值? 我在数据表中找不到计算它们的方法。

因为我将仅在定义 RFOD 值后计算 R1。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    RFOD 电阻器的良好起点是200欧姆、因此可以使用 FOD 校准工具来调节 FOD 校准 值。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、谢谢。

    以及如何确定电阻器 ROS 的初始值(原型)? (连接在 FOD 和 RECT 引脚之间的电阻器)?

    编辑:我 后来看到 BQ51013A 的原理图中没有显示 ROS、数据表中说要在 FOD 引脚和 GND 之间连接一个140欧姆的电阻器。   BQ51013A 在 FOD 方面是否更易于认证? 您能否详细介绍有关不同 IC 型号 BQ510xx 的认证?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    BQ51013A 没有 FOD、无法通过 Qi 认证。  

    对于 BQ51013B、ROS 电阻器为20k Ω。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、谢谢。

    我几乎完成了 BQ51013B/51050B 测试板的原理图、很快就会与大家分享。

    这只是一个测试板、而不是产品板、它只是使用 IC 进行的简单测试、用于生成具有51013B 的5V 电源轨或使用 BQ51050B 为锂离子电池充电、仅通过无线电源。 我只想看到电路在自由空间内工作。

    我已为第一次尝试定义了接收器线圈、来自 TDK 的 WR221230-36M8-G、我已准备好计算电容器、但根据数据表、接收器线圈的电感有两个测量值、即 LS 和 LS'。 Ls 是自由空间电感、该值显示在 WR221230-36M8-G 的数据表中、27.9uH @ 100KHz @ 1Vrms。 我了解到 L'与发送器和接收器线圈的测量相同、它们之间有一个3.4mm 垫片、并且是安装在实际产品中其位置的接收器线圈。 我弄错了吗?
    问题是、我无法测量 Ls、因为我们还没有产品、也没有间隔套。 正如我说过的、我们只想首先进行自由空间测试。 那么、在这种情况下、如果测试仅为可用空间、我是否可以将 Ls 视为 Ls?  我该怎么做?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    我们期待最终的原理图。 您对 LS 和 LS 测量值正确无误。 对于测试板、可以使用与测量的 LS 相同的 Ls 值。 如果您发现 Ls 与测试板不同、则可以在之后进行一些调整。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCB_2D00_WC1_2D00_A_5F00_sch_5F00_rev_5F00_A.pdf

    您好、Anthony、谢谢。

    这是电流原理图。
    我还没有进行计算、这是下一步。 我需要计算电流限制(ILIM)电阻器以及连接到接收器线圈(C1和 C2)的电容器、并找到3个并联电容器的良好组合。

    你有什么看法吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCB_2D00_WC1_2D00_A_5F00_sch_5F00_rev_5F00_B.pdf

    大家好、Anthony、这是我的最后一个原理图、我将根据这个原理开始 PCB 布局。 你有什么看法吗?

    以下是计算结果。

    ***** BQ51013B 的计算*****

    Rilim = Kimax / Imax
    ILIM = 1.2 * Imax = Kilim / Rilim
    Rilim = R1 + Rfod

    - Imax 是正常运行期间的预期最大输出电流。
    -IILIM 是硬件过流限制。

    因此、Rilim = Kimax / Imax、而 Kimax = 262 (A 欧姆)
    Rilim = Kimax / 0.25
    Rilim = 1048欧姆

    R1 = Rilim - Rfod
    R1 = 1048 - 197
    R1 = 851欧姆
    R1商用电阻= 820欧姆(无需精度)

    -重新计算商业价值:

    Rilim = Kimax / Imax
    Imax = Kimax / Rilim

    Rilim = 197 + 820 = 1017欧姆
    Imax = Kimax / Rilim
    Imax = 262/1017
    Imax = 257mA (正常)

    对于 BQ51050B:
    Ibulk =基林/里林
    Ibulk=314/1017
    Ibulk = 308mA (正常)

    (三

    C1 = 1/[(FS*2*PI)^2 * LS']
    C2 = 1/[(FD*2*PI)^2 * LS -(1/C1)]
    fs 为100kHz
    FD 为1MHz
    Q =(2*PI*FD*LS)/R
    -Q 必须大于77
    -R 是接收器线圈的直流电阻。

    *接收器线圈= WR221230-36M8-G (TDK)
    - L = 27.9uH @ 100KHz @ 1Vrms
    - DCR 最大值@ 25°C = 1.21欧姆

    C1 = 1/[(FS*2*PI)^2 * LS']
    C1 =((1 /((100000 *2*3.1415)^2 *(27.9*10^-6)))* 10^9)[nF]
    C1 = 90.794nF

    C1商用= 82nF + 10nF
    C1商用= 92nF

    C2 = 1/[(FD*2*PI)^2 * LS -(1/C1)]
    C2 =(1 /((1000000*2*3.1415)^2 *(27.9*10^-6)-(1/(92*10^-9)))* 10^9)[nF]
    C2 = 0.9169nF
    C2 commercial = 820pF + 100pF
    C2 commercial = 920pF (0.92nF)

    Q =(2*PI*FD*LS)/R
    Q =(2 * 3.1415 * 1000000 *(27.9*10^-6))/ 1.21
    Q = 144 (正常、必须大于77)

    (三

    您有观察结果吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony。

    我已经完成了初始 PCB 布局。 我在这里共享更新的原理图(我刚才更改了一些组件的标识符)、我在这里共享 Altium PCB 文件和 Gerber 文件。
    下面 PDF 中显示的组件标识符与下面 PCB 组件的标识符相匹配。

    您可以检查布局吗?

    此致。

    e2e.ti.com/.../PCB_2D00_WC1_2D00_A_5F00_sch_5F00_rev_5F00_C.pdf

    e2e.ti.com/.../PCB_2D00_WC1_2D00_A_5F00_01.PcbDoc

    e2e.ti.com/.../pcb_2D00_wc1_2D00_a_5F00_01_5F00_Gerbers.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    我将查看计算结果和提供的 PCB 文件、然后尝试返回给您。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    布局看起来不错、我相信原理图也很好。 如果我错过了任何内容、请查看以下常见问题解答原理图检查清单。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925464/faq-schematic-checklist-for-wireless-power-rx/3419086#3419086

    此致、

    Anthony Pham