主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO
您好 的团队:
客户购买的 TI 燃烧器存在以下异常问题:
1. 燃烧时间的差异,例如 ,有些人需要大约10秒,而 有些 人需要 大约18秒。
2. 很容易崩溃, 重新启动软件,这是正常的。
可能 会损坏 UCD3138板。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 的团队:
客户购买的 TI 燃烧器存在以下异常问题:
1. 燃烧时间的差异,例如 ,有些人需要大约10秒,而 有些 人需要 大约18秒。
2. 很容易崩溃, 重新启动软件,这是正常的。
可能 会损坏 UCD3138板。
你(们)好
1、相同的计算机、编程过程、编程时间长
例如、以下主要编程 UCD3138、最初为10.224秒、新为17.91秒。 如果是次级编程 UCD3138-064/128、则间隙更大。 (对效率的影响), 

2.
最近、新购买的适配器很容易崩溃、编程超过十个或二十个器件开始崩溃一次、重新启动软件和正常编程。
通常在软件的以下项目中自动退出或出错,错误报告会看到附件。 
3.Compared 网站上购买的适配器已有很长时间、有两个不同的版本。 请检查 PCB 板上标记的差异。 这是否会影响产品的使用? 
4.适配器的故障率很高,3个适配器在今天的编程过程中损坏,还有一些适配器在以前损坏,请告知我们解决方案
5.产品已升级,但问题仍未解决